This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB 2.0端口

Guru**** 2594290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690208/tps65982-usb-2-0-port

器件型号:TPS65982

大家好、团队:

对于 TPS65982未使用的 USB2.0端口、它可以悬空或需要通过电阻器下拉至声场?

如果 Type C 连接器 USB2.0端口必须连接到 TPS65982 USB2.0 MUX 端口、或者它可以直接连接到 USB 集线器并绕过 TPS65982。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    未使用的 USB2.0端口引脚可保持悬空。

    由于  BC1.2充电、USB2.0连接必须连接到 TPS65982。 USB 数据通过器件、但 TPS65982会响应插入的传统器件发出的 BC1.2主要和次要检测。 如果 USB 线路绕过 TPS65982、则 BC1.2充电模式将默认为 SDP 模式、其电流限制为500mA、而不是1.5A 模式、该模式支持不同的 BC1.2模式、例如 DCP 和 CDP。

    如果这有助于回答您的问题、请单击此选项解决了我的问题