This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050散热问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687909/sn65hvd1050-sn65hvd1050-thermal-issue

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1

我的客户正在将 SN65HVD1050DR 用于 BLDC 驱动板、发现当电路板上电时、IC 温度很快会上升到50°C、甚至比电源 IC 更热。 此时、系统总消耗电流仅为40mA 左右。

他们想知道这是否正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stacey:

    器件的发热不是典型的情况。 是否确定所有电路连接正确? 除发热外、器件是否按预期工作? 还有什么连接到 CAN 总线? 电源完全上升后、器件是否会冷却? 您是否在多个装置上观察到相同的行为?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stacey、

    您是否有机会了解上述任何问题或进一步调试此问题?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请。 请参阅以下客户反馈

    是否确定所有电路连接正确? --> FAE 检查电路是否正确。

    除发热外、器件是否按预期工作?  -->功能正常

    还有什么连接到 CAN 总线? -->请检查原理图

    电源完全上升后、器件是否会冷却? -->否

    您是否在多个装置上观察到相同的行为? -->是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stacey:

    感谢您提供信息。 TXD 线路是否在该测试期间切换? 当 TXD 持续切换时、IC 的典型功耗看起来是170 mW、因此根据 PCB 传递热量的能力、芯片的温度可能比环境空气高20-30 C。 这可以解释50°C 的读数、因此我回顾我的说法、即这不是预期的。

    但是、单个节点连续传输是不常见的、因此最好检查的另一件事是 CAN 总线的负载。 我在原理图上看到 CANH 和 CANL 之间有一个120欧姆的端接电阻器;总线上的其他节点上也有端接电阻器吗? (或者、如果此节点未连接到 CAN 总线、收发器 IC 是否仍然发热?)

    如果加热是一个问题、并且无法解决、您可能需要考虑切换到更新的 TCAN1051-Q1器件。 它与 HVD1050引脚对引脚兼容、并且具有改进的性能。 在类似条件下测量的功率耗散明显较低(52mW 而非170mW)。

    此致、
    最大