请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1050 主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1
我的客户正在将 SN65HVD1050DR 用于 BLDC 驱动板、发现当电路板上电时、IC 温度很快会上升到50°C、甚至比电源 IC 更热。 此时、系统总消耗电流仅为40mA 左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户正在将 SN65HVD1050DR 用于 BLDC 驱动板、发现当电路板上电时、IC 温度很快会上升到50°C、甚至比电源 IC 更热。 此时、系统总消耗电流仅为40mA 左右。