This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:交换 SS 差分对

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, SN65LVPE502A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689831/tusb522p-swap-ss-differential-pairs

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: SN65LVPE502A

大家好、

在 TUSB522P 上、是否可以交换 SS 差分对以简化布线(即 TXP 可路由到 TXN、RXN 可路由到 RXP)?

我在 SN65LVPE502A 的数据表布局指南中看到了这一点、但在 TUSB522P 中没有看到。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    在 USB3中、您可以交换极性、接收器的物理层将对其进行补偿、而不管使用了什么转接驱动器。

    对于非 USB3转接驱动器、您可以交换输入端的极性、并且必须再次交换输出端的极性以返回到原始状态。

    因此、对于 TUSB522P、可交换 SS 差分对。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组