This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:上电和电池电量耗尽情况

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690184/tpd2s300-power-up-and-dead-battery-condition

器件型号:TPD2S300

我在我的器件中使用 TPD2S300、cc 控制器配置为 UFP。

如果我的设备未通电(即电池电量耗尽),并且它首先连接到 Type C 总线,并且 VBUS 由主机\外部电源提供电源,  在 TPD2S300的 VM \ VPWR 引脚上电的时间内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须提供 VM\VPWR 时不应有时间限制。 TPD2S300将提供 CC 电阻器、以确保 DFP 提供5V 电压。 DFP 应在没有和 PD 通信的情况下进入传统模式、并在电流为3A 时提供5V 电压。 这将一直保持、直到您的系统启用了 VM\VPWR 和 PD 通信。 DFP 应定期轮询以查看是否存在 PD UFP。