This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:最大输入和输出 dB

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689813/ds80pci810-max-db-of-input-and-output

器件型号:DS80PCI810

大家好、

实际上、由于 CPU 更新、现在我将调查 PCIe 第4代转接驱动器- DS160PR 系列。

我知道重定时器输入和输出都是28dB。 什么是转接驱动器输入和输出? 输入是15dB 还是28dB?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此类转接驱动器的位置不太重要。  为了实现15dB 的通道扩展、我建议将转接驱动器放置在距离系统 PCIe Tx 至少15dB 的位置。  这允许 Tx 信号衰减、以便转接驱动器以线性方式恢复信号。

    此致、

    Lee