This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982的 GPIO0-8功能

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687780/tps65982-gpio0-8-function-of-tps65982

器件型号:TPS65982

Intel CFL-H thounderbolt 推荐原理图为 Aphine Ridge + 2个 TPS65982 (主要和次级)。 英特尔文档 ID 为 570734

TPS65982 GPIO0-8的功能是什么?

 我需要 与英特尔同事在本节中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此设计适用于 Thunderbolt 主机或设备吗?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric:

    Thunderbolt 主机
    谢谢

    Eden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    我无法在原理图片段中看到这些 GPIO 连接到的位置。 最好通过查看哪些 GPIO 连接到什么来查找参考设计中每个 GPIO 的功能。 然后、您可以使用应用程序自定义 GUI 配置 TPS65982、以满足您的系统需求。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric:

    如果方便,请参阅英特尔文档570734。
    本节,必须是 TI 内部与英特尔工程师的同事,因为 TI 必须提供固件来配置 GPIO。
    ,能够从与英特尔同事的 TI 工程师处获得帮助、我认为这个问题很快就会得到解决。
    谢谢你

    Eden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    该 GPIO 是一个故障引脚、为开漏、连接到 I2C IRQ。 这用于让 AR 知道存在某种类型的过流、过压等事件。

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jacob:

    每个 PD 控制器有9个 GPIO、您可以列出每个 GPIO 的详细用法
    谢谢

    Eden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eden、

    所有这些 GPIO 都是本参考设计所特有的。 使用配置工具时、此参考设计有一个选项可用于设置所有相应的 GPIO。 您是否看到了一个特定的问题?

    Jacob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    现在我们正在设计 schametic,我们不知道参考设计中特定的 GPIO 用法。
    由于 FW 由 TI 提供,因此 TI 牛仔工程师必须知道它。
    谢谢
     
    Eden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    如果您下载 TPS6598x 配置工具:

    您可以打开用于此 TPS65982 Intel 主机参考设计的模板。  然后、您可以查看 GPIO 配置寄存器以查看所有 GPIO 连接到了什么。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric