This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:关于 EtherCAT 系统。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712613/dp83822h-about-ethercat-system

器件型号:DP83822H

大家好、

我的客户正在使用 DP83822创建 EtherCAT 系统。

在此参考电路中、我们可能需要确认两点。

www.ti.com/.../tidue46.pdf

1.接地已连接、但即使电路板 GND 悬空、此连接是否存在问题?

2.客户通常生产地球1和地球2产品,因此无法将它们分开。这是否有问题?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    从问题中可以看出、您的系统接地与接地隔离、但没有放气电阻器或去耦电容器、对吧?
    您可能会看到抗扰度性能降低、因为 RJ45是浮动的。

    当您说 Earth1和 Earth2未分离时、您的意思是什么? 它们位于何处?
    由于接地回路、您通常不希望系统接地短路到您的接地端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    如果有排气电阻器或去耦电容器、是否存在问题?
    我是否可以认为电阻会降低、但不会出现通信问题?

    它似乎从 eth1_Earth、eth2_Earth 分离到前面所附图中的红色圆圈。
    我想知道如果我连接它、它将如何影响通信。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    放气电阻器和去耦电容器不会增加通信问题。
    它用于 EMC/EMI。