This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:有关引脚排列的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65982-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689033/tps65982-evm-question-about-pinout

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

您好、TI 团队、

我想通过 J5引脚为 TPS65982-EVM 供电、正如"TPS65982评估模块"的"用户指南"中的第5.3.1.4节所述。 但是、我无法找到 J5引脚的编号。 您能告诉我、如上述第5.3.1.4节中所述、3个引脚中的哪一个是引脚1、PIN2和引脚3吗? 我是否从电路板最内部开始对引脚进行编号?

此致

Tobias Eckhardt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    J5的引脚1由矩形焊盘指示:

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Eric。

    在我写了问题之后、我也在第5.1.12节中找到了引脚1的描述、但我没有立即提出我的问题、因为我希望对引脚2和引脚3进行一些确认、而引脚3的位置没有进一步指定。 但我想引脚2是引脚1旁边的引脚2、依此类推。

    再次感谢您的回答!

    此致

    托比亚斯