This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT22:用于 SFP 模块的 TTL <->差动

Guru**** 2927430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT22, SN65EPT23, SN65EPT22, DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689042/sn65elt22-ttl---differential-for-sfp-module

器件型号:SN65ELT22
主题中讨论的其他器件: SN65EPT23SN65EPT22DS90LV019

尊敬的专家:

我的客户希望找到一款能够实现 SFP 模块 TTL<->差动功能的器件、您可以从 SFP 数据表中看到下图:

1、现在我找到了一个 SN65ELT22/23器件、该器件看起来电压范围可以满足 SFP 电压范围要求。 请帮您检查和评论?

2、客户不想使用 ETH PHY (支持光纤)、因此我们正在寻找此类器件、您认为它适用于 SFP 吗?

3、SN65ELT22/23、您认为我们还有其他器件可以满足此要求吗?

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我们拥有符合电气规格的产品。  但是、许多 SFP 模块以 Gbps 的速度运行、这超出了使用 TTL I/O 可实现的速度  您的应用所需的数据速率。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小于50米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN65EPT22/23可能更适合此应用、因为它们是3.3V 器件并支持更高的速率(而 SN65ELT22/23是5V 器件)。 我们以前见过这些器件与 SFP 模块一起使用。 然而、RD 的2000mV 差分输出超过了 SN65EPT23的1200mV 最大限制、并且有可能出现问题。 我建议衰减输入信号、使其保持在数据表限制以下。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    是的、这应该是来自 RD 的2000mV 差分输出超过1200mV 的最大限制的问题。

    以下问题:

    1、根据您的建议、如何衰减来自 SFP 模块的 RD 的输入信号?

    2、是否有任何其他器件可以处理此应用?

    此致

    徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!
    DS90LV019具有此功能。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 DS90LV019无法满足电压范围要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LVDS/VOD 规格不是峰峰值、而是峰值。 要达到峰峰值振幅、您需要乘以2。 LV019的实际输出幅值为500-900mV、符合模块要求。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    对于 DS90LV019、我知道驱动器的 VOD 应为500mV~900mV。 可满足 TD+-要求( SFP 模块的500~2400mV 可接受范围)。

    但接收器的输入摆幅是多少? 因为 SFP RD+-输出电压范围为250mV~2000mV。  DS90LV019的接收器是否可以处理此电压范围?

    此致

    徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!
    是的、LVDS 输入可以处理该电压范围。
    此致、
    Lee