This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610在6.144G 下解锁

Guru**** 2392825 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689862/ds125df1610-ds125df1610-unlock-at-6-144g

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件: TLK10232

e2e.ti.com/.../pcb1.doc

Ds125Df1610只能交换 TX 侧的极性。 当 SFP TX 连接到 DS125DF1610时、它仍然无法修复它。 请帮助检查右侧布局。  

1.绿线-->一根短线和通孔   或直接通孔  

2.红色线-->当它在 Rx 侧时。 它是否有任何其他建议

请提供有关 TX 极性反转的参考修改。 它不会链接 TLK10232。 只需更改一个寄存器即可实现。 我是否只需将前标和 mian-curson 更改为负数? 其他人不在乎吗?

谢谢

canniee2e.ti.com/.../polarity.doc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

    是的、DS125DF1610仅在 Tx 侧交换极性。  由于 DS125DF1610不考虑数据协议、因此可以在 Rx 侧反相数据、然后在 Tx 内反相、以向 TLK10232或 SFP+产生正确的信号极性。 **仅当内部交叉点是静态的时,才会保持 Rx -> Tx 的连续配对。 **

    A0516布局看起来更好。

    如果 可能、我建议对应用进行以下更改(图片的上半部分)、以改善差分对内的对称性。

    通过更改所有三个抽头的 Tx FIR 极性位可反转极性。  下面列出了这些位。

    主:通道寄存器0x3D[6]= 0 (默认为正)或1'b (对于反极性)

    PRE:通道寄存器0x3E[6]= 1 (默认-负)或0'b (对于反极性)

    POST:通道寄存器0x3F[6]= 1 (默认值-负值)或0'b 表示反极性

    此致、

    Lee