This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:温度范围

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712310/dp83867is-temperature-range

器件型号:DP83867IS

绝对最高结温是多少?  

存储温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    我们不会为器件规格最大结温。 您可以使用数据表中提到的热指标、环境温度和功率耗散来计算结温。

    存储温度范围为-60C 至+150C、并记录在数据表中。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    我现在要关闭这个线程。 如果您有更多问题、请发布新主题。

    此致、
    Aniruddha