This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:端口 A 的 VIL 要求

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713181/tca9509-vil-requirement-for-port-a

器件型号:TCA9509

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    要详细说明侧下拉强度:

    该器件的工作方式与大多数缓冲器不同。 它在器件的 A 侧提供自己的电流源、因此不在该侧使用上拉电阻器。 为了使该器件保持低电平,主/从器件必须吸收所有器件电流(1mA)。

    连接到此器件的任何主器件或从器件基本上都需要具有 ViLc/1mA 或0.150V/1mA 的 RDS (ON)。
    这意味着主器件或从器件必须具有一个 RDSon (max)<= 150欧姆的电阻。 这对于 I2C 下拉 FET 来说相当大。

    因此、客户不应担心其主/从器件的电压、而应查看 RDS (ON)。

    "我是否可以知道 SDAA/SCLA 的 VIL 是否应与 VILC 对齐以使 I2C 通信正常运行?"
    SCLA 不是因为它在大多数情况下是单向的(在 I2C 中是单向的)。 只有当您希望从器件执行时钟扩展时、它才需要满足 ViLC 要求。

    从我之前的解释中、客户应该找到他们主/从器件的 Rdson 是什么、以查看它是否与我们的器件兼容。 他们不应查看他们的主/从器件的批量。

    谢谢、
    -Bobby