This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B 的 TJ

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712800/tca9617b-tj-of-tca9617b

器件型号:TCA9617B

数据表中只有 Ta 85度。 TCA9617B 的 Tj 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、


    建议的最高工作结温也是85°C

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    我有点困惑。  我的理解是 Tj=Ta+Power Consumption*热阻=85+5.5V*0.03A*2*90=115度

    Tj 85度如何与 Ta 85度匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby、

    逻辑团队的以下陈述是否也适用于您的器件?

    e2e.ti.com/.../3539.04-power-thermals

    对于逻辑器件、TJ (max)等于数据表绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))、除非另有说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    通常、您所做的计算是正确的、但该器件不会消耗太多功率。

    让我稍微展开一下。 30mA 的电流将流经我们的下拉 FET、这将散热。 现在、按以下公式计算功率耗散:

    RDSon (max)= Vol (max)/IOL (max)

    0.23V/0.030A = 7.67欧姆

    功率= R*I^2

    因此、一个 FET 上的功率如下所示:

    P=7.67欧姆*(0.030A)^2.

    6.9mW

    因此、我们有两个 FET 可拉低:将功率乘以2 = 13.8mW

    现在使用 θ JB 计算 Tj、因为您似乎使用了这个90C/W 的值:

    TJ=85C+0.0138*90

    "Tj 85度如何与 Ta 85度匹配?"

    TJ = 86.242、即~85C

    很抱歉、如果我的原始答案看起来令人困惑。 我的回答是基于我的假设、该器件根本不会耗散太多功率。

    "逻辑团队的以下陈述是否也适用于您的器件?"

    我实际上看不到您所指的完整链接。 如果您正在寻找绝对最大结温、我认为它应该与存储温度最大值匹配、但情况并非总是如此。 如果客户要求绝对最大结温、我建议您提供的数值为125C。

    谢谢、

    -Bobby