This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:插入损耗

Guru**** 2540600 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713341/tusb8020b-insertion-loss

器件型号:TUSB8020B

你好。

 您是否有 TUSB8020B 集线器、5GHz 和10GHz 数据的 IC 插入损耗可供我们参考。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    USB 集线器 TUSB8020B 不是直通器件、在每个下行端口上驱动一个全新的信号、因此未为此器件指定插入损耗。 插入损耗测量主要应用于无源开关和多路复用器等直通器件。 此外、TUSB8020B 可在 USB 3.1第1代(5Gbps/2.5GHz)下运行。