This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:符合 EMI 标准

Guru**** 2779255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689032/dp83822i-emi-compliant

器件型号:DP83822I

您好!

我们的客户使用 DP83822。

客户将评估辐射发射。

客户应使用连接的 LAN 电缆测试 DP83822

还是不连接 LAN 电缆?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进行辐射测试时、通常使用 CAT5电缆连接 DUT 和链路伙伴。
    电缆长度不应超过2m。
    它们是否会根据 CISPR 11/EN 55011进行发射?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢你的答复。
    是的、它们将根据 EN 55011 B 类进行发射
    他们还将测试他们的 IEC 61000-4-6套件。
    您能告诉我测试中的预防措施吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    请查看此主题、了解有关 DP83822I B 类的一些其他信息:
    e2e.ti.com/.../661865
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢你的答复。
    我将检查该线程。

    谢谢、
    Naoki Aoyama