This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA7408:从寄存器读取

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689406/tca7408-read-from-register

器件型号:TCA7408

您好!

我们的客户评估 TCA7408、他们有疑问。

从寄存器读取的更多信息(图12。 );  

要从 TCA7408读取寄存器、我们必须发送从器件地址两次。

图中显示、在发送第二个从器件地址之前、不需要启动条件。

但是、他们在这之前插入了起始条件、因为他们认为这是一个基于 I2C 标准的过程。

请向我们提供您的建议 、说明器件的使用是否会对器件行为产生不良影响。

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiro、

    该数据表似乎没有指定重复启动条件(数据表有点旧)。

    这是从 TCA6408A 获得的、但想法仍然相同。

    "但是、他们在这之前插入起始条件、因为他们认为这是一个基于 I2C 标准的过程。"

    从技术上讲、这一点在 I2C 标准中从未讨论过、因为 I2C 标准不讨论重复启动条件。 如果客户想要按手册进行操作、则他们也可以执行停止条件、然后是启动条件、而不是重复启动、假设这是一条主总线。 (当有多个主器件在它们看到一个停止条件时能够控制总线时、使用重复启动)

    "请向我们提供您的建议 、说明器件的使用是否会对器件行为产生不良影响。"

    客户这样做的方式是可以的,虽然不是很常见,但业界确实使用了重复的启动条件,就像客户所做的那样(在多主总线中通常更常见)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、您好!

    感谢您发送评论和建议。

    我会告诉客户。

    谢谢、此致、

    HIRO