This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0346:FPGA 和 LMH0346之间的电容

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689532/lmh0346-the-capacitance-between-fpga-and-lmh0346

器件型号:LMH0346

降级器、

  我的客户想知道 FPGA 和 LMH0346之间的电容。   请 您就   其适用的适用程度提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    4.7uF 电容器值正常。 这为最坏情况病态模式提供了极低的直流漂移。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Nasser 的及时回应!