This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:DOUT 短路

Guru**** 2763035 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689142/max3232-dout-short-circuit

器件型号:MAX3232

您好!

我的客户对 MAX3232有疑问。

[问题]
当 DOUTX 短接至 GND、 VCC 或 DOUTY 时、 MAX3232有何作用?
MAX3232是否点燃或冒烟?

感谢您的合作。

此致、
Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究、并将在明天再次与您讨论。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaede、

    短路的 DOUT 电流取决于 DIN。 我想您的意思是每种情况的最坏情况、这意味着器件将消耗最大功率。 正如数据表中提到的、如果短路条件不超过器件的绝对功率耗散额定值、则器件应该正常。 如果是、器件将被烧坏。 如果您对此主题有其他疑问、请告知我们。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我会将此事告诉我的客户。

    感谢您的合作!

    此致、

    Kaede Kudo