This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:摄像头同步和多路复用

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM365, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689186/ds90ub934-q1-camera-sync-and-multiplexing

器件型号:DS90UB934-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS320DM365DS90UB954-Q1

你好、

我有一个将 DS90UB934连接到 RIN0和 RIN1上具有 DS90UB933串行器的两个摄像头的应用。 我们希望对两个摄像头进行多路复用、以获得每一个摄像头在高清分辨率(1080x1920)下的12fps 最小速率。

然而、我们发现、当在输入之间切换时、重新同步("锁定")所需的时间太长、我们只能达到大约2.5fps。 在摄像头之间切换时、是否有办法提高"锁定"速度?

我注意到有人提到使用 GPIO 进行帧同步、但在任何地方都没有进一步的应用手册或说明?

我们将非常感谢您提供任何帮助或指明正确方向。

电源 我查看了 DS90UB954、但我们要连接到没有 MIPI CSI-2接口的 TMS320DM365/8器件、因此过于复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 Rx 输入之间切换时、解串器将需要锁定到 Rx 输入上、所需的时间最多为22ms。
    您可以通过减小均衡器范围来加快锁定算法、如寄存器0xD5所示。 由于功能相似、请参考954数据表说明。
    编程寄存器0x41 = 0xA9也可以通过减少均衡器增益阶跃之间的切换时间来缩短系统中的锁定时间。
    如果在这些经更改的寄存器设置条件下运行、请在最坏情况下在系统级执行验证。

    帧同步的运行方式与 DS90UB954-Q1类似、DS90UB954-Q1在数据表第7.4.27节中对帧同步进行了额外说明。

    此致、