This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520中断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC21520, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706047/ucc21520-ucc21520-break

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC2895UCC3895

你(们)好,先生

I 设计一个大约1.2KW 的直流电源、对于全桥、DCDC 是 ucc2895;G 驱动器是 ADI-ADUM4223、系统稳定

但是、当我将 G 驱动器更改为 UCC21520时、系统不稳定、

有关详细描述、请参阅文件附件

请提供建议、谢谢

e2e.ti.com/.../ucc21520.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我是一名应用工程师、为 UCC21520提供支持。 比较 UCC21520和 ADUM4223时有多种差异:

    • 在15V 电源电压(5.5A 拉电流、7A 灌电流、请参阅 ADUM4223数据表中的图18)下、ADUM4223在15V (4A 拉电流、6A 灌电流)下的峰值电流将高于 UCC21520、因为无论电源电压如何、UCC21520都能提供相同的峰值电流。 UCC21520的栅极电阻器可能需要减小、以补偿这种差异。
    • ADUM4223的传播延迟通常为40ns、而 UCC21520的传播延迟通常为20ns。 PWM 控制环路中可能存在延迟、必须对延迟进行调整以解决该差异。
    • UCC21520具有集成的死区时间功能、可在随附的原理图中将其编程为200ns 的恒定最小值。 这是否与 UCC2895 ADS/DELAB/DELCD 引脚为 ADUM4223编程的死区时间行为类似? 通常、ADUM4223没有死区时间功能。

    您能帮助我理解您所谓的"不稳定"是什么意思吗? 例如、瞬态响应是否不佳? 输出是否振荡?

    开关频率是多少?

    ADS/DELAB/DELCD 引脚上的电阻值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果没有、请告知我们、我们将与您一起解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在。 客户已更改为使用 ADI/ADUM4223
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 UCC2895与 UCC21520之间共享栅极电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我不确定我是否理解当您说"共享栅极电阻器"时。 UCC2895的输出应用于驱动 UCC21520的输入、UCC21520的输出应通过其自己的独立栅极电阻器连接到全桥。 UCC2895的输出不需要栅极电阻器、因为它们不会驱动 MOSFET 的输入栅极。

    由于这个问题仍然存在,我们希望帮助解决这个问题。 您对我之前问过的任何问题是否有解答?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    换言之、UCC2895和 UCC21520之间的滤波器
    使用 TI 解决方案、即 G 驱动器(UCC21520)已经断开(高侧短路)、更改 ADI 解决方案后一切正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有 UCC21520和 UCC2895参考设计或其他 UCC 系列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TI 没有任何采用 UCC2895的参考设计。 UCC3895有一个参考设计、但它使用栅极驱动变压器。

    UCC21520具有 许多 使用 TMS320F 系列微控制器的参考设计、但我认为这不是您所需要的。

    您能否提供显示具有相关无源组件的 UCC2895的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您提供控制器原理图。 看起来它们的死区时间被编程为超过500ns、因此 UCC21520 DT 编程不会对它们遇到的问题负责。

    我们可以建议它们更改栅极电阻器、并查看高侧短路是否消失。 如果他们仍想尝试使用 UCC21520、则应尝试将关断电阻器降低到5.1欧姆或3.3欧姆、并将其导通栅极电阻器增加到10欧姆、以便更好地匹配 UCC21520的输出电流和 ADUM4223。 如果这不起作用、最后一项测试是将两个栅极电阻器增大到15或20欧姆等非常大的值、以排除开关节点 dv/dt 超出 UCC21520的 CMTI 额定值。

    此致、