This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:与微控制器的硬件接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689455/sn65hvd1471-hardware-interface-with-microcontroller

器件型号:SN65HVD1471

尊敬的先生:

我购买 了 SN65HVD1471、用于使用 RS422协议与 PIC18F65K40通信。 我无法理解它如何与 DB9连接器连接、以及在该收发器 IC 中驱动输出和提供输入的位置。

此致、

Sabitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabitha、

    SN65HVD1471收发器从 MCU 获取 D 输入、将差分信号驱动到 Y/Z 总线上。 R 引脚是从 A/B 总线上的差分信号到 MCU 的输出。 RE 和 DE 引脚是 MCU 的输入、用于启用和禁用驱动器和接收器。

    您能否发送应用图、包括带标记引脚的 DB9连接器? 我想更清楚地理解您的问题。

    此致、
    Max Megee