This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SD387EVK:LMH0387

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688411/sd387evk-lmh0387

器件型号:SD387EVK

在执行连接了硬件的模拟 Launchpad 时、我会得到"MainGUI.exe has stopped working"。

如果未连接硬件、则会在演示模式下打开。

使用 ALPF_setup_v_1_57_0010.exe 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ALP 软件是围绕 Win XP 设计的,与 Win7或 win10不兼容。 您可以在 Win XP 中尝试此操作吗?

    此外、这是您正在进行的新设计吗? LMH0397是下一代双向 IO、与 LMH0387相比、它具有集成的 CDR 和更长的电缆长度。 这可能是新设计的更好选择。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在 Win XP 上使用 ALP 1.28.0002版本使其正常工作。 1.57.001版的问题在于、USB nano 驱动程序似乎未在发行版中。 说明说要使用气压机驱动器、但我无法在那里工作。 1.28.0002版本包含驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢您的更新。 我们现在可以解决这个问题。
    此致、Nasser