This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1115EVM:L+上的噪声

Guru**** 2848110 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713113/tiol1115evm-noise-on-l

器件型号:TIOL1115EVM
主题中讨论的其他器件:TIOL1115

我将 TIOL1115 EVM 与 TEConcept 的 IO Link 主站搭配使用。

我有一根 M12电缆连接到主器件、我切断了另一端并剥离了将 L+、C/Q 和 L-线连接到 TB2插座中的 EVM 的电线(AMP 连接器、您可以在其中放入电线并拧入以将其固定到位)。

我注意到、L+线在 C/Q 线的每个上升沿和下降沿上获得的噪声几乎为100mV。 我使用 LDO 为 MCU 提供5V 电压、因此我不能有太多不一致之处。 我已经尝试研究了问题可能是什么、因为没有屏蔽、所以导线似乎会受到电磁干扰?

TIOL1115 EVM 的设计方式是、如果我想输入全部三条线路(L+、C/Q、L-)、我需要将这些线路连接到 TB2插座、我不知道是否可以将它们"屏蔽"、以便 L+线路不会受到 C/Q 线路的干扰。 是否有人对如何解决此问题有任何想法? 还有人有这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    您在 L+上施加的电压电平是多少? 此外、您说您关注的是 L+电压电平、因为您使用内部5V LDO 为您的 MCU 供电。  当 CQ 切换时、您是否监测过5V 电压的任何变化?  我无法从您的描述中确定5V 电平是否也受到影响。

    电缆中可能会有一些 EMI 耦合、因为它没有被屏蔽、但对我来说、它听起来更像是电流星型行为、可以通过在 L+上添加一些额外的去耦电容器或较大值的电容器来解决该问题。  当您切换 C/Q 值时、您将 C/Q 线连接或断开到 L+、这将允许电流流动或停止在 L+和 C/Q 之间流动  由于 L+本质上是一条电源线、因此它的电流源必须增加或减少电流以保持电压稳定。  这将需要一段时间让 L+源检测电流变化并做出相应的响应、我怀疑您会看到电压因此而波动。  如果是这种情况、在 EVM 上添加一些额外的电容器应有助于在该转换期间提供所需的额外电流、并稳定 TIOL1115器件引脚上的 L+电压。  不同的电缆会产生不同的电感负载、并需要不同数量和类型的去耦以抵消该电感。  低电容值电容器将能够快速提供额外电流、但不会产生太多电流。  电容值较大的电容器对电流变化的响应速度较慢、但可以在电流放电之前提供更大的电流。  通常最好在靠近负载的位置并联一个高阻值电容器和一个大电容器的组合(在本例中为 TIOL1115)。

    此致、

    Jonathan