This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:如何计算最大电容

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689329/tca9406-how-to-calculate-max-capacitance

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

团队、

我有一位客户目前正在使用 TCA9406。 数据表中有一节内容我希望得到一些澄清、复制如下。 具体而言、系统设计限制是什么? 关于信号布线长度、我能否推断出 FR4中15英尺和7.5英尺的导体长度限制是为了避免反射? 如何计算最大电容?

8.3.3输出负载注意事项

TI 建议在 PCB 布线长度较短的情况下谨慎进行 PCB 布局、以避免电容负载过大并确保发生正常触发。 PCB 信号布线长度应保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间。 这通过确保任何反射在驱动器上看到低阻抗来提高信号完整性。 O.S.电路被设计成保持在大约30ns 的持续时间内。 可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单次触发持续时间。 在容性负载非常重的情况下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 为在动态 ICC、负载驱动能力和最大比特率考虑因素之间实现最佳平衡、已设置了 O.S.持续时间。 PCB 走线长度和连接器都增加了 TCA9406输出看到的电容、因此建议考虑这种集总负载电容、以避免 O.S 重触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    该器件旨在支持快速模式增强版(1MHz) I2C 信号。  根据 I2C 标准、总线上的电容不能超过550pF。  该器件确实具有上升时间加速器、这可能会导致非常长的延时出现一些问题、但通常情况下、该延时的线路会超过标准要求的最大总线电容。  

    计算 PCB 迹线甚至线束中的导线的电容并不难、此处提供了大量应用手册。  我找到了一个很好的工具、它将很多这些计算集成到一个易于使用的 GUI 中。  它称为"Saturn PCB Design - PCB Toolkit"。  这是链接。

    http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm

    我不确定你在哪里得到15英尺 自由空间中、FR4中的距离为7.5英尺?  您从哪里获得了该信息?  您必须假设 PCB 布线宽度、介电厚度(或总线到接地的距离)、其在 PCB 中的放置方式(微带、嵌入式微带、带状线等)  如果您向我提供有关应用和一些设计参数的更多信息、我可以为您提供帮助。  您是否曾将 TCA9617B 视为另一个执行快速模式增强版的缓冲器。  这没有上升时间加速器、因此不太可能出现反射问题。  请注意、反射是由于信号上的斜坡速率而不是工作频率引起的。  

    -弗朗西斯·胡德