This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:监视 HDMI DDC 总线的活动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712747/tca9517-monitoring-the-activity-of-the-hdmi-ddc-bus

器件型号:TCA9517

大家好、

我的客户希望监控视频源和接收端之间的 HDMI DDC 总线、因此我建议他们将 TCA9517用作缓冲器。

基本上、我们希望 MCU 能够看到 PC 和监视器之间的事务。

您认为此配置有效吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    TCA9517在 B 侧有一个静态电压偏移、因此缓冲器不能被连接至彼此的静态电压偏移。 因此、您不应将器件的 B 侧连接在一起。 A-B 还行、A-A 还行、但不是 A-B

    您还能指定什么电压和最大频率吗?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    1.我觉得图中没有 B-B 连接... 您能否指出您所讨论的连接?

    2. DDC 总线的额定电压应为5V,频率为400kHz。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、罗伊、

    TCA9517的 A 面到 A 面显示您的新图、我看不到任何问题。

    TCA9517符合您指定的要求。

    谢谢、
    -Bobby