This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:I2C 隔离器输出阻抗

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689358/iso1540-i2c-isolator-output-impedance

器件型号:ISO1540

我们注意    到、当偏置电源 VCC2不存在(0V)时、I2C 线路(SCL、SDA)输出似乎处于低阻抗状态、而不是表2中所述的高阻抗状态。   请检查并确认吗?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您在 TI E2E 上发帖。

    1) 1)您发布的图像似乎没有加载。 请尝试重新连接它吗?
    2) 2)为了稍微澄清一点、表2仅用于直流值。 您能告诉我们有关您如何测试此项的更多详细信息吗?

    很抱歉有问题,但我们会为您澄清!

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表2位于第20页的8.5节器件功能模式下、见下面所附的 ISO154x 数据表链接。
    www.ti.com/.../iso1540.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    感谢您参阅 ISO1540数据表中的表2。

    正如 Abhi 在其帖子中要求澄清的那样、
    1.您能否告诉我们您是如何检查 SDA/SCL 线路和相应 GND 之间的阻抗的?
    2.您是否使用万用表测量阻抗?
    3.您能否分享您所读出的阻抗值?
    4.您使用的上拉电阻值是多少?

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    虽然 我没有所有详细测量 和测试、 但有人告诉我    、在同一总线上还有一些其他 I2C 器       件、当 VDD2引脚上没有3.3V 偏置电源时、所有其他器件的 I2C 被下拉(通信中断)。

    I2C 总线以3.3V @ 2K 欧姆的电阻上拉。  这是与 VDD2引脚上的3.3V 分开的3.3V 电压。

    我们是否 应该简单 地断开总线上的所有其他器件并使用万用表测量 VDD2和 GND2之间的阻抗?  如果是、它应该是什么阻抗?

    同样、VDD1是相同的吗?

    谢谢、

    Tim      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您分享有关您的应用程序和所面临问题的更多详细信息。 根据您的说明、我了解 VDD2由一个3.3V 电源供电、I2C 引脚由另一个电源上拉。 当 VDD2 = 0V 时、我假设上拉3.3V 电源仍然可用。 我们尚未测试该特定操作、我不确定在这种情况下会出现什么情况。

    是的、断开所有其他器件的连接、然后测量 I2C 引脚和 GND2之间的阻抗会更好。 或者、如果您有备用样本、您也可以检查上述引脚之间的阻抗。 I2C 引脚应处于高阻抗状态、在测量阻抗时、应读出较大的电阻值。

    是的、这适用于器件的两侧。 测试器件后、请告知我们结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao