This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546针对/status 置为低电平的时序规范

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712714/tps2546-tps2546-timing-spec-for-status-assert-low

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2547

您好!

客户想知道是否有任何针对/status 的时序规格被置为低电平? 触发55mA 阈值时是否存在抗尖峰脉冲时间?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    根据我们的讨论、我不认为 TPS2547具有针对55mA 阈值和驱动状态低电平的抗尖峰脉冲时间。 我仍在尝试查找负责此部件的系统工程师、以帮助验证此索赔