This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:有点混乱的 TUSB211 CD 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689761/tusb211-some-confuse-of-tusb211-cd-pin

器件型号:TUSB211

尊敬的先生:

        我对 TUSB211 CD 引脚感到困惑。 当 USB 设备进入睡眠模式时,CD 针脚仍可标记是否已连接 USB 设备?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    当 USB 器件连接到睡眠模式时、根据 USB 技术规格、上拉终端处于活动状态、因此 CD 引脚将检测到连接。 基本上、检测必须通过上拉电阻器激活、因此、如果器件禁用这些 USB 端接、TUSB211将检测到断开连接。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组