This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:dp159 EVM 板的 EEPROM 内容(TUSB3410控制)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709479/sn65dp159-eeprom-content-control-of-tusb3410-of-dp159-evm-board

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

 早上好

如何获取连接到 sn65dp159 EVM 板上的 TUSB3410的 EEPROM 的内容。

为了使用 eynescan 实用程序、我们需要使用 TUSB3410制作一个"板"来连接到主传输板(通过 aarvark 连接器)上的 HDMI dp159重定时器。

提前感谢

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    我们将研究这个问题、并将向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    请接受我的朋友的请求、我将提供该文件。

    此致、
    JMMN