This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如果 NC 引脚悬空、会发生什么情况?

Guru**** 2524990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712678/tpd6s300a-what-will-happen-if-nc-pin-is-floating

器件型号:TPD6S300A

大家好、Ghouse

抱歉! 我想再次确认。
 两个 NC 引脚是否与内部裸片完全分离?

谢谢
TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomio、

    它们并不完全分离。 它们连接到裸片上的一些钳位二极管。 最好将这些 NC 引脚连接到 GND、但将它们保持为 NC 没有任何影响。

    此致、
    格豪斯