This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:TPD5S116 VIL 问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689082/tpd5s116-tpd5s116-vil-issue

器件型号:TPD5S116

您好!

我的客户有以下问题;

TPD5S116 VIL 要求为-0.5V~0.082*Vcca.(0.246V  @VCC=3V)
这意味着 RK3399的输出电压应低于0.246V、以使 TPD5S116的输入信号为低电平。

因此、严格地说、如果 RK3399的输出电压超过0.246V、TPD5S116可以判断其高电平。

否则、RK3399 VOL 规格。 为~0.375V。
这意味着 RK3399的输出电压可能高达0.375V。

是否有任何其他方法可以帮助解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    RK3399上的 VOL 规格未指定测量期间的电流消耗。 器件的兼容性将在很大程度上取决于此值。

    TPD5S5116将提供5K 欧姆的标称负载电阻、3V 时表示 RK3399的极轻直流负载、这可以使这些器件一起工作、但我无法保证它们将一起工作。

    我知道 TPD5S5116的 VIL 规格很严格、很难满足、而且我不知道如何在系统内降低这一要求。

    请告诉我是否可以进一步帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否拥有 TI 产品的任何替代组件?   (VIL >0.375V)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何具有更高 VIL 的器件。