This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:电池电量耗尽

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712944/tpd8s300a-dead-battery

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件: TPD8S300

你(们)好,先生  

我看到 TPD8S300有新版本 TPD8S300A、并提高了电池电量耗尽时的性能  

请问是否不使用电池电量耗尽模式、是否需要更改为使用 TPD8S300A? 因为我们已向客户发货一年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户对 TPD8S300感到满意、您目前没有更改为 TPD8S300A。 它们之间有两种差异。 它是 OVP 行为和电池电量耗尽启动行为。 确保您同时查看这两者。  

    OVP--

    TPD8S300
    •在 OVP 状态下、数字会使8S RD 电阻器保持关断状态
    •从 OVP 状态恢复需要29ms

    TPD8S300A
    •在 OVP 状态下、数字将8S RD 电阻器接通
    •如果 C_CCx >~7V、则8S RD 电阻器在模拟模式下关闭
    •从 OVP 状态恢复需要930μs μ s

    电池启动失效

    TPD8S300
    •当 VPWR 从0V 变为3.3V 时、8S RD 电阻器将同时禁用 CC OVP FET

    TPD8S300A
    •当 VPWR 从0V 变为3.3V 时、CC OVP FET 完全首先导通、然后禁用8S RD 电阻

    此致、

    格豪斯