This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:通过5M 电缆连接汽车 I2C 总线扩展器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712748/tca9517-q1-automotive-i2c-bus-extender-to-over-5m-cable

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好!

正在寻找通过 AEC-Q100认证的 I2C 总线扩展器来使用5M 电缆。

TCA9517-Q1能否将 I2C 总线延长至5M 长度?

或者、您能否推荐其他经 AEC-Q100认证的扩展器?

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nicky、

    "TCA9517-Q1能否将 I2C 总线延长至5M 长度?"
    具体取决于您使用的电缆。 使用 CAT5电缆时、寄生电容约为50pF/m 在5米处、我们可以预期电容为250pF。 TCA9517可支持高达400pF 的电容、因此可正常工作。

    请注意、您需要确保 TCA9517的 B 侧不能相互连接。

    好的:
    TCA9517 B 侧--------------- 5m 电缆--- <A side TCA9517

    好的:
    TCA9517 A 侧--------------- 5m 电缆--- <A side TCA9517

    好的:
    TCA9517 A 侧--------------- 5m 电缆--- <B side TCA9517

    错误:
    TCA9517 B 侧--------------- 5m 电缆--- <B side TCA9517

    谢谢、
    -Bobby