This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:SFP 和 SFP+支持

Guru**** 2539460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712988/ds110df111-sfp-and-sfp-support

器件型号:DS110DF111

是否可以获得1.25 GHz 运行的寄存器值。  该规范提到了8-11GHz 的可配置范围、因此我不确定要进行何种编程。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    对于1.25Gbps 数据速率、默认寄存器值将起作用。  本机 VCO 范围为~ 8-11GHz、因此1.25Gbps 数据速率使用 VCO/8内部设置。

    此致、

    Lee