This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:输入差分电压(峰峰值)和眼高

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688454/sn75dp159-input-differential-voltage-peak-to-peak-and-eye-height

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

我们将 dp159用于显示端口的输入级。

最小输入电平是多少?

此器件输入差分电压(峰峰值)的最小电平为75MVPP。 眼高的保证电压是多少?

此外,图11在目录(www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65dp159.pdf)中的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件的输出电压峰间值是输入电压和 EQ 设置的函数。 眼高的保证电压是什么意思? 您的意思是 SN75DP159作为输入接收到的最小峰峰值电压是多少? 或者、您是说 SN75DP159输出的最小峰间电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 sn75dp159作为输入接收的最小电压的眼高峰值。
    这是因为显示端口上的 RBR 合规性测试所需的最小眼图高度为40MVPP。
    SN75DP159是否能够满足这一要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DisplayPort 规格的表9-8中指定了40mV 峰峰值 RBR。 但是、该值仅供参考、用作定义了哪个灌电流 TP3参数的基准。 通过合规性测试的接收器不必满足这些信息参数值。 TP3和 TP3_EQ 是执行合规性测试的地方。

    谢谢

    David