This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:TCA4311A SCL/SDA_IN 和 SCL/SDA_OUT 都可以是 I2C 主设备吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712816/tca4311a-tca4311a-both-scl-sda_in-and-scl-sda_out-can-be-i2c-master

器件型号:TCA4311A

TCA4311A 可支持双向意味着 I2C SCL_IN/OUT 和 DATA_IN/OUT 都是双向的?

 这是否意味着 SCL/SDA_IN 和 SCL/SDA_OUT 的任何人都可以是 I2C 主设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    是的、SDA 和 SCL 线路都是双向的、允许与器件的任一端进行通信。 主器件可以放置在该缓冲器的任一侧或两侧。

    I2C 是一种双向总线标准、不仅支持主从通信、还允许从从从从从到主从通信(发送数据和 ACK)。 因此、即使在 I2C 总线上只有一个主器件时、也需要双向性。

    以下是一个应用手册链接、其中包含有关该界面的更多信息:

    了解 I2C 总线

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric