This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:具有总线电压偏移的驱动器使能延迟

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33, SN65HVD35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686944/sn65hvd33-driver-enable-delay-with-bus-voltage-offset

器件型号:SN65HVD33
主题中讨论的其他器件: SN65HVD35

请允许我确认以下关于"总线电压偏移时的驱动器使能延迟"规格的两点。

①What 时间(900ns)比传播延迟长的原理是什么?

②Is 该规格有详细的测试条件? (与图22有何不同?)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    当总线上存在直流偏置电压时、打开驱动器可能需要更长的时间。 原因是总线电压可能 会通过改变其电压余量来改变驱动器的驱动强度。  您可以比较 两种情况 :1) 负载接地、2)负载连接到1V。 在后一种情况下、驱动器就像使用2.3V 电源而不是3.3V 电源。 有关测试设置、请参阅图16;有关共模扫描结果、请参阅图15。 如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San

    感谢您的回复、

    请参阅下面的其他问题;
    ①About 数据表图15、SN65HVD33未达到500ns_TYP 和900ns_max
    我想驱动器使能延迟(数据表 P11)仅是 SN65HVD35条件、它是正确的吗?
    此外、VOD 和 VO 的规格是否相同?
    ②About 图16、总线电压是驾驶员侧电压、对吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    很抱歉我错过了您的最后一个回复。 1) 1)图15 显示了典型条件下的结果、因此 它们优于数据表中的最小值/最大值。 HVD35的延迟比 HVD33大。 因此、最大值由 HVD35控制。 2) 2)是的。 总线电压是驱动器在满载条件下产生的电压。

    如果您有更多问题、请告诉我。 再次很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Hao