This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:PCIe &SATA 开关解决方案

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, HD3SS3415, TS2PCIE412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688872/hd3ss3415-pcie-sata-switch-solution

器件型号:HD3SS3415
主题中讨论的其它部件:HD3SS3412ATS2PCIE412

尊敬的团队:

我正在寻找4通道 PCIe Gen3和4通道 SATA Gen3开关、如下所示。

我在 TI.com 上找到了 HD3SS3415、HD3SS3412A 和 TS2PCIE412、但我不确定哪一个支持 SATA 接口。

请帮助我确认或建议其他合适的解决方案。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于 SATA Gen3、您需要使用 HD3SS3415或 HD3SS3412A。  TS2PCIE412没有足够的带宽。

    此致、

    Lee