This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找替代器件

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689661/looking-for-alternative-parts

主题中讨论的其他器件:TUSB3410

大家好、

以防万一、我想与您再次确认、我们没有其他选择:  

1) USB 转 SPI (或 I2C)转换器、如 FTDI FT232H 或 Silabs CP2130-F01-GMR。

2) PCIe (或 USB 3.0)至 HDMI 信号转换器 IC、用于无线 HDMI 发送器。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    1) 1)您可能需要了解 TUSB3410 (USB 全速转 I2C)。 我认为这是我们与所列器件最接近的一种方法。

    2) 2)我们没有针对此应用的解决方案。