This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:色条正常、但稳压器 0xE5 = 80错误

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687138/sn65dsi83-color-bar-is-ok-but-reg-0xe5-80-error

器件型号:SN65DSI83

现在面板无法显示,但色条模式正常,

电路:RK3399 -> SN65DSI83 -> 1024X600lvds 面板;

读取寄存器0xE5 = 80;

如果将示波器探头连接到数据通道、屏幕截图中将出现2个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    您是否遵循数据表表表表2中描述的建议初始化序列?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、很难判断是否存在与序列不匹配的东西。 您能否提供一些提示或一般而言、导致此错误的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    不遵循该序列是导致错误的潜在原因、因为 MIPI 规范要求 DSI 时钟和数据通道在 EN 置为有效之前位于 LP11中。 您能否共享上电时显示 Vcc、EN、DA0N 和 DACN 的示波器捕获?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    您是否仍然对此有疑问?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K:

    请不要再从客户方面进行更新、因此您可以关闭此帖子。

    此致
    刘罗宾