This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:DS92LV16是否与24MHz 发送时钟配合使用。

Guru**** 2906090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16, DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689549/ds92lv16-does-ds92lv16-work-with-24-mhz-transmit-clock

器件型号:DS92LV16
主题中讨论的其他器件: DS92LV18

您好!

当前设计中有 DS92LV16电路。 33 MHz 时钟 用作 发送时钟。 现在、当必须 更改计算机模块时、 发送时钟更改为24 MHz。 DS92LV16是否在24MHz 发送时钟下工作 、尽管 规格 规定频率 应介于 25-80MHz 之间。

-这种设计是否必须更改并开始使用新的 SERDES 组件?

-什么是真正的原因,为什么时钟最小频率为25MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议尝试 DS92LV18。  它具有较低的调谐范围、可与24MHz 时钟配合使用。  只需两个额外的输入和输出引脚即可容纳18位字。  较低的16位全部与 DS92LV16设计一致。

    此致、

    Lee