This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610在6.144G 下解锁

Guru**** 2978730 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689425/ds125df1610-ds125df1610-unlock-at-6-144g

器件型号:DS125DF1610

e2e.ti.com/.../pcb.doc

现在、我想重新布局该卡。 您能不能检查 ds125df1610更喜欢哪一个。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

    如 所示、我将使用 DS125DF1610功能在必要时在内部反转通道极性、以帮助改善迂回布线。

    DS125DF1610使用3抽头 FIR 滤波器来协助实现发送均衡。 FIR 滤波器由前体抽头、主光标抽头和后体抽头组成。 每个抽头都有一个极性位和64个可用电平。 默认情况下、主光标抽头设置为正极性、而前光标和后光标抽头设置为反极性。 用户可以反转所有3个 FIR 抽头的极性以反转输出数据的极性。

    此致、

    Lee