This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:TPD1E10B06的 SPICE 文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689586/tpd1e10b06-spice-file-for-tpd1e10b06

器件型号:TPD1E10B06

我计划在我的设计中使用 TPD1E10B06、以将钳位电压应用到8V @ 300uA。 请提供 SPICE 模型、 以便使用仿真进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SPICE 模型通常不用于 ESD 二极管、因为它们用于瞬态尖峰。 如果您希望在 ESD 事件期间看到钳位电压、查看 TLP 曲线会更有用。
    您在谈论8V/300uA 直流电吗? 该器件在1mA 时的最小击穿电压为6V

    此致、
    Cameron