This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:WAKE#和 CLKREQ#勘误表

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712916/tusb7320-errata-for-wake-and-clkreq

器件型号:TUSB7320

您好!

我知道 TUSB7320现在是 NRND、但让我询问  SLLZ067B 中所述 WAKE#和 CLKREQ#的勘误表。

客户不打算使用 WAKE#和 CLKREQ#、这些引脚保持断开状态、因为它们在当前原理图上是开漏输出。 那么、如果他们不使用 WAKE#和 CLKREQ#、则无需向 GND 添加上拉电阻器和电容器、对吧?

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    您应该能够将 WAKE#和 CLKREQ#保持打开状态并考虑一个因素。 根据第97页的第8节、如果您没有执行唤醒支持、则必须将 AUX_DET 接地。

    最棒的

    Gerasimos