This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:端接电阻器尺寸

Guru**** 2943590 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM, TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712874/tcan1042h-termination-resistor-size

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN1042DEVM、 TIDA-01487

TCAN1042DEVM 原理图介绍了端接电阻器尺寸:0603 on 120Ω Ω。

对于 μ 60Ω 条件、是否也建议使用该尺寸?

TIDA-01487在120Ω Ω 上使用125mW 电阻器、60Ω Ω 电阻器在125mW 尺寸下是否也没有问题?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您是将两个60欧姆电阻器串联(R6和 R7、例如下面的布局)、还是将120欧姆电阻器替换为单个60欧姆电阻器?

    在总负载为60欧姆时、CANH 和 CANL 将尝试驱动3V 差分电压。 这将需要在负载中总共大约25mA 或75mW。 在本例中、使用125mW 60 Ω 电阻器时、您仍处于裕度范围内。

    请记住、CANH 和 CANL 驱动器具有有限的电源电流、通常约为100mA。 如果您的系统必须稳健耐用、则可使用此参数确定所需的最大额定功率。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Eric