This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网 PHY IEEE1588 PTP 或 SOF?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686096/ethernet-phys-ieee1588-ptp-or-sof

大家好、

在 TI 网站上搜索支持 IEEE1588的以太网 PHY 时、我看到有支持 IEEE1588 SOF 的 PHY 以及支持 IEEE1588 PTP 的其他 PHY。

SOF 与 PTP 有何区别?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RWIN、

    支持 IEEE1588 PTP 的以太网 PHY 本身包含硬件时间戳。 IEEE1588 SFD 支持是指 PHY 创建一个中断来指示帧的开始、MAC 可以使用该中断来对数据包进行时间戳。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

    非常感谢您的回答!

    Erwin