This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:CC 线路行为

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712551/tusb320hai-cc-line-behavior

器件型号:TUSB320HAI

你(们)好

我们在 USB C 设计中将 TUSB320HAI 用作电源和电源接收器。 (端口引脚保持悬空)。  我们在 H/w 模式下使用、并根据参考设计连接所有其他引脚。

从我们的测试中可以看出、行为/操作是正确的、但请注意、当 我们的设计中没有任何器件连接到 USB C 连接器时、CC1/2线路在13Hz 左右持续切换、请参阅所附图片。   

此 CC 线路切换会导致一些干扰耦合到附近的模拟音频信号、因此我们想知道此 CC 线路行为是否正常(即它是否持续切换以监控是否已连接到 USB C 连接器?)。  一旦连接到拉电流/灌电流、CC 线路就会变成静态的。  我们还注意到、对于连接状态、OUT 1/2线路被正确设置。
 

如果您可以确认此行为正常、我们将进行一些硬件 PCB 更改、以使模拟音频线路远离 CC 线路。

非常感谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看您的问题、并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CC 线路上的12-13Hz 开关是正常的、这就是所有 DRP 的工作方式。