This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:TPS2560DRC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689155/tps2560-tps2560drc

器件型号:TPS2560

 您好!

是否只能连接 TPS2560的一个通道?

我的参考布局(请参阅图片)是否正确?

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    可以仅连接 TPS2560的一个通道。 但您应该禁用您不使用的通道。

    您的原理图看起来不错、除了悬空 EN2、请将 EN2连接到 GND。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速响应。 圆周现在是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    不正确。 不应将 IN_2连接到 GND。 对于每个通道、IN 引脚和 IN_2引脚并不是单独的、它们在芯片内部连接在一起。 下面是供参考的功能方框图。 我们在数据表中不将这两个引脚标记为"in"和"IN_2"、它们都是"in"引脚。 对于输入电源、您应该将这两个 IN 引脚连接在一起。

    至于 Fault2、由于它是一个开漏输出、您可以将它连接到 GND 或将其上拉、这无关紧要。

    对于 OUT2、您可以将其连接到 GND 或将其保持悬空。