This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于使用 DP159支持 HDMI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712298/sn65dp159-about-supporting-hdmi-with-dp159

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181

尊敬的支持团队:

DP159是否可以支持 HDMI --HDMI 重定时器?  (我记得 BU 曾提到过 HDMI 输入、它只能支持交流耦合)。

那么、如果是、159与 TMDS181的主要区别是什么?

如果 DP159接收器与 HDMI 连接器相连,则 I2C、HPD 是否可以与 DP159直接相连? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159是一款双模 DisplayPort 或交流耦合 TMDS 转 HDMI 2.0重定时器。 TMDS181是一款 HMDI 2.0重定时器。  

    请查看以下链接以了解更多拘留。  

    e2e.ti.com/.../how-to-select-the-right-retimer-for-hdmi-2-0-applications

    https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/447539/1685197

    “如果 DP159接收器与 HDMI 连接器相连,则 I2C、HPD 是否可以直接与 DP159相连?”

    我不确定您要问什么、请您详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    至于最后一个问题、很抱歉我没有表达足够清楚、 客户想知道在接收端、他们能否在 不提供保护的情况下将 I2C、HPD 信号直接连接到 HDMI 连接器? 目前、它们只添加一个电压敏感型电阻器、可对电压进行放电。  但他们不确定它是否足以进行 EMC 和浪涌测试。  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在 DDC 线路和 HPD 线路上添加 TVS 二极管、以保护您的系统。 您无需担心 DDC 和 HPD 线路上的 EMI。